レオパード・イメージング&DXOMARK品質検査ラボ
カリフォルニア州フリーモントの本社にあるラボには、カメラとレンズ技術の最高品質検査基準を満たすために使用されるさまざまな装置があります。 サービス内容については サービスをご覧ください!
DXOMARKはフランスのテクノロジー企業であり、業務用および民生用エレクトロニクス製品(車載カメラ、マシンビジョン、スマートフォン、ノートパソコンなど)のマルチメディア品質評価における国際的リーダーです。DXOMARKは独立した民間企業として、相手先商標製品メーカーがエンドユーザーのために高品質の製品を開発できるよう支援することを使命としています。
本拠地はパリ近郊のブローニュ・ビヤンクール、 DXOMARKは、自社開発した17の最新ラボで、20年以上にわたり毎年数千件のテストを実施してきた。これらのラボは、プロ用およびコンシューマー用エレクトロニクス製品の品質測定と最適化に100%特化しており、その数は200を超え、世界中のハイテク企業に販売されている。
ラボの特徴をいくつか紹介しよう:
MLSルーム(マルチスペクトル照明システム)
MLSルームでは、マルチスペクトル照明システムを使用し、テストチャート用の均一な照明で正確な画像分析を行います。独立して制御される16個のLEDチャンネルは、カスタマイズ可能な照明を提供し、低レベルでもちらつきのない光を保証します。照明システムを動かすことなく、0.1~10kルクスまでのルクス・レベルに対応するコンピューター制御システムは、安定した照明条件の自動安定化を保証します。この高度なセットアップは、画像検査の精度を高めるだけでなく、手動調整の必要性をなくし、プロセスを合理化します。MLSルームシステムは、正確で信頼性の高い照明条件を求める研究者やエンジニアにとって、必要不可欠なツールです。
3Dおよびステレオビジョンベンチ
3Dおよびステレオビジョンベンチは、最適な平坦度を得るためにガラスチャートを利用し、異なる位置でのわずか2つのキャプチャから固有および外部パラメータを含む完全な歪みモデルの計算を可能にします。さらに、このシステムは深度エラーマップを提供し、AR/VRヘッドセットに見られるステレオビジョンカメラとの互換性だけでなく、医療用を含む高性能を必要とするアプリケーションへの汎用性を証明します。この高度なベンチは、正確なキャリブレーションと測定を保証し、最先端のイメージング技術に取り組む開発者や研究者にとって不可欠なツールとなっています。その堅牢な設計と正確な出力は、様々な重要な用途におけるステレオビジョンシステムの信頼性と精度を高めます。
ダイナミック・レンジの設定
ダイナミック・レンジとは、シーン内の輝度または放射輝度の広いスペクトルを高い精度と品質でキャプチャするカメラの能力のことです。この能力は車載カメラでは特に重要で、高いダイナミック・レンジがあれば、明るい日中から暗い夜間まで、さまざまな照明条件下で鮮明で信頼性の高い画像を提供することができます。この範囲を正確に捉えることで、カメラは安全通知や自律走行機能などの安全機能の強化に役立ちます。例えば、夜間の運転では、カメラは対向車の明るいヘッドライトと照明のない暗い歩道を区別し、すべての重要な詳細を確実に捉えて正しく解釈する必要があります。
車載カメラシステムのダイナミックレンジを評価するために、標準化されたブラックボックステストが採用されている。これらのテストでは、ダイナミック・レンジを測定し、カメラがダイナミック・レンジを拡大するために使用する非線形処理の特性を評価します。通常、シーンの最大輝度と最小輝度のデシベル(dB)比で表され、ダイナミック・レンジの値が高いほど、カメラがより広い範囲の輝度レベルをキャプチャできることを示します。この広いキャプチャレンジは、衝突のリスクを最小限に抑え、自律走行における全体的な安全性を高めるために不可欠な、より正確なシーンの解釈を保証します。
HDRカメラの測定
フレアベンチ
フレアベンチは、制御されたラボで太陽のようなフレア画像を生成するために設計された測定セットアップです。このコンパクトで、自動化された、持ち運び可能な卓上セットアップは、太陽の見かけの大きさと色温度を模倣した明るい光源を備えています。このセットアップには、テスト対象のデバイスで撮影したRAW画像を処理してフレアの強度と減衰を測定するアナライザーが含まれています。フレア(迷光)は、撮像システムがシーンから意図した光だけでなく、他の光源や方向からの光も取り込むと発生します。この迷光は、画像のコントラストを低下させ、不要なアーチファクトを発生させ、全体的な画質を低下させます。フレアは、主に撮像システムの光学素子内での内部反射や散乱によって発生し、レンズ素子間やレンズ表面、さらにはカメラ本体内で発生することもあります。
LEDフリッカー・モジュール
LEDフリッカーモジュールは、カメラメーカー、特にフリッカーが重大な結果をもたらす可能性のある自動車産業における重要な課題に対応します。このモジュールは、LEDユニバーサル・タイマーを使用して、LEDフリッカーに対するカメラの感度に関する5つの同時テストを自動化し、効率を向上させます。画像処理におけるフリッカーとは、シーン照明の変動によって生じる画像の明るさや色の変動を指します。一般的な原因は、50/60Hzの交流(AC)を電源とする光源で、人間の目には照明が一定に見えても、適切な対策を講じないとカメラ画像では変動する。
パルス幅変調(PWM)駆動のLED照明は、ビデオカメラで観察されるLED光源からのフリッカーの発生を増加させている。PWMは、LED照明を高速にオン・オフすることで明るさを制御する。カメラの露光時間がLEDのオン・オフ・サイクルと同期すると、撮影されたビデオや画像シーケンスにちらつきが生じることがある。この問題を軽減するため、一部のカメラには、露光タイミングを調整するアンチフリッカー技術が搭載されています。さらに、画像処理中に特殊なアルゴリズムを使用して、ポストプロダクションでフリッカーを低減することもできます。これらの対策により、カメラの映像は明瞭で一貫性が保たれ、フリッカーによる注意散漫や潜在的に危険な影響を受けなくなります。
レオパード・イメージング・サービス
リクエストによる追加サービス
チューニング・サポート
- 黒レベルのキャリブレーション
- レンズ遮光キャリブレーション
- ホワイトバランスの調整
- 色補正マトリックスキャリブレーション
- ノイズ・リダクション
- シャープネス調整
- ハイダイナミックレンジ(HDR)キャリブレーション
- トーンカーブの調整
ベンチマーキング
- 色の再現
- ダイナミック・レンジの評価
- フレームレートの一貫性
- 解像度テスト
- 画像処理速度
- 低照度性能
品質評価
- 色精度テスト
- MTFテスト
- ホワイトバランスのテスト
- HDRテスト(最大170dB)
- フレアテスト
- 歪み試験
- SNRテスト
- ステレオビジョン測定
カスタマイズされたテスト
- LEDフリッカーテスト
- 特殊な光条件
- 具体的な使用例シミュレーション
- 補償光学
- 視野
- そしてもっと!