アクセサリー

レンズ

レパードイメージングでは様々なカメラレンズをご用意しております。カメラユーザーの間で最も一般的な問題の1つは、カメラレンズの不慮の傷や破損です。カメラ全体の機能は完全に残っていますが、画像は使用できません。当社では、シンプルカメラ用、マクロカメラ用、焦点距離の異なる複数のタイプのレンズをお客様に提供しています。例えば、YC-172、YC-155N、LC001などです。私たちの完全な在庫をチェックしてください。

ケーブル

ケーブルの断線にお困りですか?Leopard Imagingは、あなたが考えることができるすべてのカメラケーブルを持っています。私たちは、イーサネットコネクタケーブル、カメラケーブルコネクタ、円形コネクタ、ラウンドアンプコネクタを持っています。マイクロ同軸I-PEXケーブル、FAW-1212-T1、I-PEXケーブルなどのケーブルをお探しなら、当社のケーブル在庫をチェックしてください。

アダプター/キャリア・ボード

大型カメラシステムでは、電源アダプターや回路基板の故障は、多くの変動要因のために一般的です。レパードイメージングでは、19V電源アダプターなど、幅広いカメラ電源アダプターを提供しています。mini-HDMIはカメラの回路基板で最も一般的な故障のポイントであるため、あなただけではありません。レパード・イメージングでは、19V電源アダプターをはじめとする様々なカメラ用電源アダプターを取り揃えております。

アンテナ

アンテナは、イメージングソリューションや放送用カメラシステムで広く使用されているアクセサリーの一つです。空中伝送に適したアンテナや無指向性アンテナをお探しでしたら、当社の全在庫をご覧いただき、お客様の仕様に合ったアンテナをお探しください。

質問は?

お問い合わせ